This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:恒流可驱动 LDO

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326097/lm317-constant-current-drivable-ldo

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: BQ25172

您好!

是否有像 LM317这样的 LDO 可以为电池设计恒流电路?

规格如下。

输入电压:17V 至19V

输出电压:1V 至1.5V

恒定电流:100mA

如果可能、可以连接三个端子、

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    遗憾的是、不能。  LM317拥有独特的拓扑、因此可以将其配置为电流源。  BQ25172可能满足您的需求。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEF-SAN:

    感谢您的支持。

    此致、

    西井市