This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:原理图审阅 TPS62160QDSGRQ1

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323493/tps62160-schematic-review-tps62160qdsgrq1

器件型号:TPS62160

尊敬的团队:

我在 电路板中使用 TPS62160QDSGRQ1生成1.1V 和1.8V。

原理图如下所示。 我想知道你的评论。

它们需要由微控制器启用。 微控制器在5V 电源下工作。

 微控制器为 FS32K148UJT0VLQT_LQFP_144L 。

100K 和33R 形成了一个分压器、因此当来自微控制器的信号处于低电平时、EN 引脚上的电压为1.65mV、而当来自微控制器的信号处于高电平时、EN 引脚上的电压几乎等于5V。

我想知道您对我们的 EN 信号设计的看法吗?

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    由于农历新年假期至17/2,我们将稍后回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    两个原理图看起来不错。

    对于 EN 控制、我认为不再需要这个100k 电阻器。 如果 微控制器的状态可能存在高电阻状态、100k 电阻器可能会导致器件的状态未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zaho:

    非常感谢。 很抱歉耽误了时间

    您的意思是、我需要移除100K 并将 EN 直接连接到5V、然后保持33R 不变。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hari、

    我的意思是、您可以移除100k 而不将 EN 连接到5V。

    只需通过微控制器的 GPIO 输出直接控制 EN。