This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UCC21750

Guru**** 2505325 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326495/ucc21750-ucc21750

器件型号:UCC21750

在 UCC21750驱动器 IC 中、放置了带有100nF 电容器的 AIN 引脚、当我为驱动器供电时、如果未连接任何电阻器或 NTC、AIN 引脚上会出现1.5V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。

    当保持悬空或与电容器配合使用时、AIN 引脚的静止电压为5V。

    • 您是否在多个栅极驱动器上看到过同样的行为?
    • 如果移除栅极驱动器并测量电路板上 AIN 引脚焊盘到电路板上 COM 引脚焊盘的阻抗、您是否测量任何阻抗?

    此致、

    安迪·罗布勒斯