This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:CAN't communicate -一致的 NACK 响应

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326935/lp5012evm-can-t-communicate---consistent-nack-response

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

我已尝试将板中的所有地址组合在一起、并在 GUI 中对相应的地址进行了更改。 我还尝试了地址0x14。 我已尝试外部5V 电源和内部3.3V 电源。 我 I²C 了整个电路板的电压;器件已通电、k Ω 上拉电阻正确、ENABLE 引脚激活。 我删除了旧版本的 GUI、下载了新版本。 我还更新了 USB2ANY 中的固件。 电路板显示已连接、但无法读取任何寄存器。 我正 I²C 逻辑分析仪来监测 Δ I。 我尝试了所有3 I²C 频率(10kHz、100kHz 和400kHz)。  

对如何调试该问题有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    请将从器件地址从0x28更改为0x14、然后重试、谢谢!

    BR、Jared