This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:使用 Wurth 的750318383生成+13V、7V 和-13V

Guru**** 2519390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325964/ucc28740-13v-7v-and--13v-generation-using-750318383-from-wurth

器件型号:UCC28740

您好!

我看到了一些采用 Wurth 变压器750318383的 UCC28740参考设计。

我想使用上述器件型号组合生成13V @200mA、7V @1.5A 和-13V @100mA。

是否有可能执行相同的操作? 如果是、请建议遵循的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gaurav、我正在关注这个话题、今天晚些时候我会回来与您联系。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav、您好!

    您使用 UCC28740的反激式转换器的变压器设计取决于满负载和负载条件下的最小输入电压、开关频率。 天气您可以使用 750318383取决于这些参数。

    我建议使用设计计算器电子表格(请参阅下面的链接)、其中建议根据您的输入和输出规格来设计您的变压器。

    设计计算器: UCC28740设计计算器

    谢谢!