This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电流限制下的栅极电流

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325348/lm5069-about-gate-current-at-current-limit

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:CSD19536

您好!

我正在考虑使用 LM5069-1器件。
关于数据表中的下图、在电流限制下流经的栅极电流大小?
这是红色圆圈指示的区域。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    我们能知道为什么您对该参数感兴趣吗?

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我想知道从发生过流到 ILIMIT 受到限制的时间。
    如图中的红圈所示。
    该时间必须受 FET 的 Qg (CSD19536)影响。
    因此、我假设如果我知道 ILIMT 期间 LM5069的灌电流、就可以计算出时间。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    感谢您解释相关要求。 但是、无法获取电流值。 因为 栅极电流在该区域通过闭合的反馈环路进行调节、以开始限制电流。 此电流根据超过电流限制设定点的过载量进行动态控制。 因此、无法获得任何确切的数字。 因此、数据表中也未提及这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    与此相关、我还有两个问题。
    (问题1)
    计时器引脚电容器充电的时间是以下哪一种?
    达到过流检测阈值时的计时
    恒流控制状态的时间
    (问题2)
    栅极电流会在检测到过流时动态变化、
    例如、如果过流过大、则从超过电流检测阈值到达到恒定电流控制状态的时间将更短?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案1: 达到过流检测阈值时的时序。

    回答2:我希望以下两个波形可以回答您的问题。