This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62113:SW 引脚的噪声问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62113, TPS62902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324699/tps62113-noise-issue-from-sw-pin

器件型号:TPS62113
主题中讨论的其他器件: TPS62902

您好!

我的应用程序有一个对噪声敏感的问题。
我有一个在1MHz 中心频率和300kHz 跨度的带宽中工作的高增益接收器。

我们使用频率为1250KHz 的 TPS62113 SYNC 引脚强制开关频率超出我们的带宽。

它运行良好、但我注意到我们从 SW 引脚在其他频率收到辐射噪声、我想这可能来自稳压器的 PWM。
我们尝试了不同的同步频率、始终会在带宽中出现峰值。
是否有办法确定这些频率将位于何处并迫使它们超出您的带宽?

找到开关频率高得多的稳压器基准是否能保证我们的带宽中没有辐射?

以下是 SW 引脚的频谱。 1、25MHz 为开关频率、峰值970kHz 来自 PWM。
我注意到970 kHz 频率随稳压器的 Vin 和 Vout 而变化、因此我怀疑这是 PWM 的原因。

使用持续模式对 SW 引脚进行时间测量(使用的同步频率与上述 FFT 不同):

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时想选择一个具有更高频率的替代器件、以强制 SW 引脚产生的噪声超出我们的带宽。

    引脚对引脚兼容的芯片是最好的解决方案、但我找不到。 尺寸更小的解决方案可以让我们将电感器移到要隔离的位置。

    我们仍然需要低 Iq、轻载模式、低电池检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 TPS62110EVM-346评估板上做了一些其他的测量、并且能够在我们的设计上重现与 TPS62113相同的行为。

    使用不同的 SYNC 时钟频率测量 SW 节点或将 SYNC 引脚拉至"1"时、我发现971kHz 峰值频率始终存在。

    导致接收器出现问题的噪声似乎来自内部振荡器或组件中无法使用 SYNC 引脚进行更改的部分。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ErwanLG:

    我的团队 Shuai 将在假期后回复您(在2017年2月之后)。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erwanlg!

    您的意思是您的接收器通过 辐射获得970KHz 的噪音吗? 请看一下 TPS62902、它是一款最新的低 Iq 器件、具有更小的尺寸、可设置为2.5MHz。

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、通过辐射可获得970 kHz 的频率、我正在寻找用于屏蔽电感器的解决方案。 问题是、如上所示、我使用 SYNC 引脚强制开关频率为1000kHz 1300 kHz 或1400kHz、因此不希望控制器的输出端存在970 kHz。

    您知道这是否是控制器的正常行为吗? 我不明白它来自哪里、因为我在评估板上用示波器测量 SW 引脚时发现了970 kHz。

    感谢您提供器件型号、如果我们更新布局、我会考虑使用它。 能否确认如果将频率设置为2、5MHz、则不会像 TPS62113那样出现850至1250 kHz 的频率?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我可以对 TPS62902进行基准测试、以查看是否存在明显的< 1.25MHz 频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    下面是 TPS62902的 FFT、12Vin-1.8VOUT 100mA。 它不显示频率<1.25Mhz 和0.85MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我目前无法更新布局、我仍然需要知道为什么在 TPS62113 SW 引脚上具有970 kHz 的频率、同时我将其同步到另一个频率。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    看起来 TPS62113具有相对较大的抖动、这可能是降低开关频率分量的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抖动对您有何影响? 对我来说、就是时钟频率的变化。 我可以看到、从时间角度来看、只有 PWM 发生变化、时钟看起来稳定。

    如果我观察 TPS62113内部方框图和 PWM 模式下的测量值、970kHz 似乎来自内部振荡器。

    我不明白 SW 引脚上如何出现970kHz、因为 MOSFET 应该由同步频率驱动、而不是由内部振荡器驱动。

    此外、我在所用的任何同步频率下仍然拥有970kHz。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erwanlg!

    我认为您的问题与该器件的 SYCN 功能有关。 我做了一些测试、发现当我使用 SYNC 函数让开关频率与外部频率同步时。 占空比与其默认频率相比会有相对较大的变化。

    下面是一些结果。

    1.将外部时钟 SYNC 用作1.4MHz。  其频率为960KHz FFT。

    2.使用外部时钟 SYNC 作为0.82MHz。 在 FFT 中具有656KHz 频率、其百分比大于上图中的960kHz 频率。 让我们返回看看它的占空比变化、它也比1.4MHz 上面的图像大。 因此、我认为较大的占空比变化可能会导致低于主频率谐波。

    占空比变化主要与系统中的噪声有关、很难滤除。 因此、我建议您选择具有更高开关频率的器件、例如2MHz 或2.5MHz。

    Br