Other Parts Discussed in Thread: TLV809E, BQ25798
您好、TI 团队、
我们是一家电池组制造商、正在致力于一个项目、即最终产品是电池 IP 摄像头(电池配置为圆柱形21700 1S2P)。 我们正在寻找一款支持5个 LED 的合适充电器 IC (即显示20%、40%、60%、80%和100%的功率等级)。 请推荐适用的充电器 IC 选项。
输入电压和电流如下(电压输入不同的原因是输入源来自不同的适配器和太阳能电池板)。
1.电压:4.75~5.5V/最大2A 电流
2.电压:5.94~7.26V/电流:最大1A
3.电压:0~8V/最大电流0.2A
谢谢你。
路易斯·卡松
富士电子集团台湾办事处
电子邮件: louis.cason@fujielec.com
公司网站: www.fujielectronics.com.cn
微信/线路:okaa1414
WhatsApp:886988787570