This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要支持5个 LED 的充电器 IC 选项

Guru**** 1178870 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809E, BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325370/need-options-of-charger-ics-that-support-5-leds

主题中讨论的其他器件:TLV809EBQ25798

您好、TI 团队、

我们是一家电池组制造商、正在致力于一个项目、即最终产品是电池 IP 摄像头(电池配置为圆柱形21700 1S2P)。 我们正在寻找一款支持5个 LED 的合适充电器 IC (即显示20%、40%、60%、80%和100%的功率等级)。 请推荐适用的充电器 IC 选项。  

输入电压和电流如下(电压输入不同的原因是输入源来自不同的适配器和太阳能电池板)。

1.电压:4.75~5.5V/最大2A 电流  

2.电压:5.94~7.26V/电流:最大1A

3.电压:0~8V/最大电流0.2A

谢谢你。

路易斯·卡松

富士电子集团台湾办事处

电子邮件: louis.cason@fujielec.com

公司网站: www.fujielectronics.com.cn

微信/线路:okaa1414

WhatsApp:886988787570

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    遗憾的是、TI 没有集成电量监测 LED 的充电器。  最接近的安装方式是 BQ25798主机控制的 IC。 对于 LED 电量监测、可以使用多个 TLV809E 监控器创建自己的 LED 电量监测计。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的输入、它非常有帮助。  

    此致、

    路易