This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:原理图和布局检查

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326345/lm5013-q1-schematic-and-layout-check

器件型号:LM5013-Q1

大家好、我可以检查一下原理图和布局吗? 我需要一个9-60V 输入、8.5V (忽略 sch 上的12V 评论)输出、电流消耗小于1A:

我已尝试尽可能减少任何环路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    我已经计算了您的条件、以下是我为设计推荐的条件:

    布局对我来说很好,谢谢~

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太好了、谢谢!

    使用较大的 Ra 值有何差异? 另外、为什么 EN 上需要分压器? 不会在不需要睡眠电流时增加睡眠电流吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

     您的设计不需要 EN 分压电阻器、您可以直接将 EN 引脚连接到 VIN。

    Ra 太小可能导致 FB 注入纹波增大、进而可能导致 Vout 高于您设置的值。

    因此我建议增加 Ra 位。

    谢谢

    科林