This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:超快高电流 LED 驱动器

Guru**** 2585615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92641EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326321/tps92641-ultra-fast-and-high-current-led-driver

器件型号:TPS92641

周老师、您好!

感谢您的反馈、我创建了一个新主题。  

挑战:
我们希望生成极短的 LED 脉冲(1µs 或更好的0.5µs)、这些脉冲具有可以控制的高电流(最小2A、更好的3A)(调光)。

脉冲应以30Hz 到200Hz 之间的频率进行调节。 输入电压可能约为24V、但可以根据需要更改。 我们需要以每3V 至3.6V 的压降驱动1至4个 LED。

我们可以使用  TPS92641实现这一点吗?我们需要如何配置它? 是否有用于测试的开发板?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这似乎是有用的开发板: https://www.ti.com/tool/TPS92641EVM 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenz:

    这可以通过 TPS92641的并联 FET PWM 调光功能来实现。 您可以使用 TPS92641EVM 进行评估。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  


    感谢您的回答。 遗憾的是、 TPS92641EVM 似乎限制了测试机会。 输入电压必须高于43V、LED 电流限制为1A。 是否可以  同步运行两个 TPS92641EVM 以实现2A 电流?

    使用24V 电源无法提供足够的电源?

     
    TPS92641可在最大 20000:1分流 FET PWM 调光下工作。 因此、我们可以施加占空比为1:20000的50Hz PWM 来实现1µs 电流脉冲。 我们能否使用100Hz PWM 生成0.5µs 电流脉冲?

    最佳

    洛伦茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenz:

    感谢您的回答。 遗憾的是、 TPS92641EVM 似乎限制了测试机会。 输入电压必须高于43V、LED 电流限制为1A。 是否可以  同步运行两个 TPS92641EVM 以实现2A 电流?

    使用24V 电源无法提供足够的电源?

    [/报价]

    您可以根据应用条件修改 EVM 上的元件。 第 8.2节数据表中的典型应用应该可以让您了解如何选择这些组件。

      TPS92641可使用最大 20000:1分流 FET PWM 调光。 因此、我们可以施加占空比为1:20000的50Hz PWM 来实现1µs 电流脉冲。 我们可以用100Hz 0.5µs 产生 PWM 电流脉冲吗?

    TPS92641可以使用并联 FET 输出的最小脉冲宽度取决于您的应用条件和 您可接受的电流上升/下降时间范围。 更改分流 FET PWM 调光频率不会改变 TPS92641可以输出的最小脉宽。

    此致、

    周老师

    [/quote]