This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:上电时发生 LMR33610短路

Guru**** 2503145 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326352/lmr33610-lmr33610-short-occurs-when-power-is-applied

器件型号:LMR33610

 尊敬的:

 施加10V 的电源会导致工作台电源 CC、短时间后、LMR33610高电平 FET 断开。  

 当我使用万用表测量电阻时、测量结果好像短接了一样。  请查看 我设计的电路图、以了解是否存在问题。

  附件是供您查看的原理图和 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    很难仅通过描述来知道故障原因是什么。

    但您的原理图有所改进:

    1.添加0.1uF 作为 CIN

    2.将 C45+C44替换为4.7uF

    3.最好添加(47uF 的 E-cap)作为 Cin

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin

    如数据表中的参考原理图所示、我将输入级电容器更改为4.7uF +220nF 并对其进行了调试、但没发现问题。

    我还尝试移除输入 EMI 电路、因为我认为它可能会产生不良影响、但我找不到原因。

    我采用许多 PWM IC 进行设计、这种情况很少发生。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到、从您的原理图中、我不明白导致此问题的原因。

    或许您可以更加小心焊接。

    谢谢

    科林