This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:PWM 输入频率-灵活的调光模式

Guru**** 2635175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922052, TPS922055, TPS922054, TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325672/tps922055-pwm-input-frequency---flexible-dimming-mode

器件型号:TPS922055

LED 驱动器团队、

我们的客户在 ADIM 和 PWM/EN 引脚上驱动相同的 PWM 信号。  该器件在灵活的调光模式下运行。  您能否解释一下以高频(20KHz)驱动 PWM 与以低频(2kHz)驱动 PWM 的优缺点?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我现在不在办公室庆祝中国新年。 我将在2月18日回来办公室后回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    以下说明适用于 灵活的调光/模拟调光/PWM 调光模式。

    对于 EN/PWM 引脚、

    • 较高的输入 PWM 频率意味着您可以更快地打开/关闭电流输出(频率较高的 PWM 调光)。 在这种情况下、您可以通过这些低频 PWM 调光避免可见的(或能够被高速摄像头捕获)闪烁问题。 此外、当 PWM 调光频率高于20kHz 时、您可以避免在那些低频 PWM 调光中常见的可闻噪声问题、因为>20kHz 超出了   人们普遍接受的标准可闻范围。
    • 较低的输入 PWM 频率意味着可以实现较高的调光比、因为器件可以识别的导通时间最短- 150ns。  请参阅   数据表中的第7.5节"电气特性"。 屏幕截图如下所示。  例如、如果使用20kHz PWM 频率、理论上可达到的最大 PWM 调光比约为(1/20kHz):150ns = 333:1 (小于9位分辨率)。  但是、如果使用120Hz PWM 频率、 理论上可达到的最大 PWM 调光比约为(1/120Hz):150ns = 55555:1 (超过15位分辨率)。  请注意、 150ns 仅是器件的最短导通时间、而不是系统的最短导通时间(包括电感器和电容器等、这会减慢然后打开/关闭电流输出)。 因此、实际可达到的最大调光比将低于上述理论值。

    对于 ADIM/HD 引脚、

    • 更高的输入 PWM 频率意味着您可以更快速地在不同的亮度水平之间转换、因为器件至少需要一个 PWM 周期来识别新的占空比输入。 (此处是图形示例:[FAQ]如何将 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052从关断状态快速转换为灵活的调光模式?)。
    • 较低的输入 PWM 频率意味着可以获得更高的 ADIM 分辨率、因此可以获得更高的调光比。 请参阅 数据表中的第7.5节"电气特性"。 屏幕截图如下所示。  

    我在这里仅列出了使用较高/较低 PWM 频率的一些优点。 反之亦然。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请随时再次与我联系。

    此致、

    周老师