This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262:未使用的引脚

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326939/tps65262-unused-pin

器件型号:TPS65262
主题中讨论的其他器件:TPS65263

您好、团队成员:

我没有使用 LDO1和 LDO2。 我应该如何处理下面未使用的引脚?

LVIN1、LVIN2

LOUT1、LOUT2

LFB1、LFB2

LEN1、LEN2

此外、数据表中推荐用于 V7V 引脚的电容器值为10uF、但 EVM 上使用了1uF 电容器。
建议使用哪个电容器值?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    (1)感谢您与我们联系! 如果您需要使用 LDO1和 LDO2、请禁用 LEN1和 LEN2 (拉至低电平)、其他可能处于悬空状态。 BTW、如果您只需要3个降压稳压器、我们还建议 TPS65263、它有3个降压稳压器而没有 LDO。  

    (2)建议的 V7V 电容器为10uF。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚