This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:BQ25620

Guru**** 2518640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325953/bq25620-bq25620

器件型号:BQ25620

 根据数据表、从地址为0x1E 的 CHARGE_STATUS_1寄存器中获取 CHG_STAT 位、我们可以确定以下充电状态位。

  1. 充电状态位- 0x0
  2. 不充电或充电终止- 0x1
  3. 涓流充电、预充电或快速充电(CC 模式)- 0x2
  4. 收尾电荷(CV 模式)- 0x3
  5. 充电完成计时器有源充电

 

根据 IC 功能、当 USB 连接到 已拔出 当充电发生时 已终止 对于这两种功能、数据表中规定的值为 CHG_STAT = 0。

是否有办法区分充电是否在 已拔出 充电方式为 已终止 、除了读取 CHG_STAT 位之外?

任何帮助都会被感激

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参考 VBUS_STAT REG0x1E[2]、000是指没有合格的适配器等。

    谢谢。