This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:充电问题-寄存器设置

Guru**** 2521260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326427/bq25629-charging-issue---register-setting

器件型号:BQ25629

e2e.ti.com/.../0066.PATCH2.1-Schematic_2D00_4.pdf

我们有一个350mA battery 设备。 该器件在任何给定时间点取的电流不超过100mA。 我们面临的问题是电池充电没有发生、如果我们放置预充电的电池、电池会在几秒钟后断开连接。
寄存器设置如所示:
0x02 - 0100
0x04–0D20
0x06 - 0100
0x08–0C80
0x17–16
0x18–03

我们将使用5V 的500mA 充电器为电池充电。


是错过了一些关键设置还是完成了任何错误的设置。 电路原理图已随附。

地区