This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:FB 引脚电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319695/tps73801-sep-fb-pin-voltage

器件型号:TPS73801-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS73801

我正在测试 TPS73801的 VFB 参数并注意到一些奇怪的行为。

 

测试参数: FB 引脚电压。 输入电压为5V;负载200mA @-55C。

 

预期结果为1.174–1.246V。不过、当测试达到通过窗口时、随着电压上升、5-60秒内可达到任何值。 此器件的这种正常行为是否正常?

 

在环境温度和高温下进行测试是没有问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这不是我所期望的行为。 您能否分享有关测试设置的任何其他详细信息以及可能存在的不规则行为波形?

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    感谢您的答复。 我没有波形、但我有我们的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    无法登录以查看该文件。 如果您可以、可以直接在此处附上电子邮件吗?或者、如果您不想在公共论坛上分享电子邮件、可以直接发送邮件给我吗?

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莎拉,我不能得到图片在这里张贴与丢失的分辨率。 我申请了一个连接、这样我就可以对您进行 PM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、我已接受您的请求、并将等待收到这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    跟进此帖子之外的消息、以便其他人能够看到进度/解决方案。 似乎测试板出现问题导致了奇数结果。 在您有机会解决电路板问题并重新测试后、我们应该能够进行确认。

    谢谢。

    莎拉