This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610:电压支持

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325472/lmr43610-voltage-support

器件型号:LMR43610

尊敬的团队:

是否可以按如下方式配置 LMR43610?

VIN_MIN = 3.6V

VIN_max=36V

输出电压= 3.5V

IOUT_TYP = 0.1A

IOUT_max = 0.15A

Vin-Vout 之间所需的最小差值是多少?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可以针对给定的输出电压和输出电流进行配置。 但是、最小输入电压过低。 如 数据表第6.3节中的"建议运行条件"表所述、给定输入电压的最大可能输出电压为0.95*VIN。

    此外、我推荐 LMR43606。 这款600mA 器件更适合您的低电流应用: https://www.ti.com/product/LMR43606-Q1

    话虽如此、LMR43610仍将工作。 确定电感器大小时、请确保在设计时充分考虑器件的满载情况。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的里奇:

    因此、如果我设置 Vout=3.4V、那么我可以使用3.6V 到36V 的输入电压@ Iout=0.1A?

    3.6 * 0、95 = 3.42V

    "那你打算怎么办?"  

    话虽如此、LMR43610仍将正常工作。 确定电感器大小时、请确保在设计时充分考虑器件的满载情况。'

     此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将输出电压设置为3.4V 应该是可行的、但在最低输入电压下、对于建议的运行条件、您将几乎没有裕度。

    数据表中包含电感值的设计公式。 Iout 是这些公式中的一个参数。 计算电感值时使用器件的满负载电流。 例如、如果您使用1A 器件、则需要调整1A 电感器的大小、然后在轻负载条件下运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有可将3.6V 转换为3.4V 且具有更多裕度(大于*0.95,例如0.97或0.98)的直流/直流转换器?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您的工作条件具有如此宽的范围、您是否预计 Vin=3.6V 条件是瞬态或输入保持一段时间的状态? 典型的预期条件是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果有一节锂聚合物电池单元(额定电压3.7V),我希望它能在3.6V 下工作,当低于3.6V 时,它就不需要工作(将 UVLO 设置为3.6V )

    输入范围很宽、因为它可与1S...8S 锂聚合物搭配使用。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在使用 EVM 的典型器件上、我能够在输入电压为3.6时获得输出电压为3.3V、输出电流为100mA。 建议在 FPWM 模式下使用该器件、以更好地满足最小时序规格。  

    请记住、在建议的条件下、应用程序以很小的裕度运行。 您需要验证您的设计是否在这些条件下正常工作。

    此致、