您好
我有疑问需要您的帮助。
FUSE 引脚直接连接到 GND、在客户端上使用时、电芯电压约为14.7V、通信正常。 但是、在断开主机系统和电量监测计之间的通信大约 20秒后、没有输出电压。 连接到系统通信后、保险丝仍处于置位状态、然后复位并清除保险丝、 输出正常;反复断开主机系统和监测计之间的通信20秒后、仍然没有输出。
通过下拉电阻器270k 将保险丝引脚拉至接地后、不会出现上述症状。
为什么在直接接地后会出现此问题? 通过将一个200K 以上的串联电阻接地、可以解决这个问题。
正在等待您的回复。
谢谢
星形