Other Parts Discussed in Thread: BQ77216, BQ769142
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ769142xx
您好!
我需要故障率对这些器件进行分类:
BQ769142xx
BQ77216
它是 SN29500的哪个表和类别?
此致、Khaled
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Khaled:
您需要参考特定标准(SN29500、IECS 等) 估算这个值。 我们的一些符合特定功能安全标准的器件将在数据表的第一页提到这一点。 BQ769142和 BQ772116均未经 TI 内部认证、符合任何标准、但能够满足多种标准、但终端用户需要进行自己的评估并联系标准合规公司进行系统级验证。
快速浏览 SN29500、该表将针对具有 A/D 转换器的 IC 作为参考。 是一个可编程的 IC。 您可以使用此值来计算时基故障率模型。
此致、
格雷罗阿雷利斯