This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:使用两个 PoE 控制器时的设置

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326861/tps23861-settings-when-using-two-poe-controllers

器件型号:TPS23861

大家好、

至于 I2C 地址、当在同一条 I2C 线上使用两个 PoE 控制器时、将 A3引脚设置为高电平(0x28)和低电平(0x20)、AIN 引脚=低电平、AOUT 引脚=开路、设计没有问题。

从8.3.13 I2C 从器件地址和自动位编程开始、由于我们使用的控制器不超过三个、因此我们相信上述设置不是问题。

您能否就以上内容发表意见?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito-San:

    如果系统中有两个器件、则此配置应该不会出现问题。 使用2个以上器件时、需要使用 AIN 和 AOUT 以菊花链形式连接从器件地址。

    此致、

    布兰登