请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 您好!
我们可能遇到这样的情况:没有电池、但我们仍然需要少量电源为 MCU 供电。
如果电池不存在、BQ25756是否仍为置于其输出端的 LDO 和稳压器提供输出电压?
我不想将 LDO 或稳压器连接到 BQ25756的输入端、因为太阳能电池板电压可能高达60V
谢谢。
托米尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.