This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524DSDR

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322617/ucc27524-ucc27524dsdr

器件型号:UCC27524

大家好、

需要您的帮助来为 MSL 值为"2"和最大厚度"0.8"的 MPN"UCC27524DSDR"提供组件烘烤信息。

我们的内部团队表示、他们担心烘烤温度40摄氏度会熔化卷带塑料。

根据我们的烘烤参数、我们需要在40摄氏度下烘烤3天。 (厚度0.8mm;MSL 2)。

您能帮助检查这个温度(40摄氏度)是否适合烘烤吗?

谢谢。此致、  

泽山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeeshan:

    是否打算在卷带包装的情况下进行烘烤测试? 通常、该测试是在卷盘外部完成的、因此我们无法获取数据来了解卷盘是否能够处理该温度。

    谢谢。
    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    您 对烘烤这款器件有什么建议???

    你会建议什么温度和多少天..?

    另外、无论您是否建议使用卷带包装、请告诉我。

    此致、

    泽山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeeshan:

    我们的专家目前不在办公室、因为我们将星期一(2/19)作为美国假日进行观察。 我们将在下一个工作日结束时与您联系。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeeshan:

    我们的器件经过150°C 的烘烤测试、至少1000小时以进行鉴定。 我们是在卷带包装外执行此操作的。

    谢谢。
    鲁巴斯