This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27311A-Q1:UCC27311A-Q1和专用 EVM

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27311A-Q1, UCC27282EVM-335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326225/ucc27311a-q1-ucc27311a-q1-and-dedicated-evm

器件型号:UCC27311A-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27282EVM-335

各位同事、好!

您能告诉我是否计划为 UCC27311A-Q1使用专用 EVM 吗?

如果需要、何时在 TI.com 上提供?

谢谢你,米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikhail:

    我们的专家目前不在办公室、因为我们将星期一(2/19)作为美国假日进行观察。 我们将在下一个工作日结束时与您联系。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Mikhail、

    感谢您提出有关 UCC27311A-Q1的问题。

    对于此产品、不会发布专用 EVM。 这是因为 我们已经提供了 P2P 且与此产品兼容的 EVM。 UCC27282EVM-335旨在与 DRC 封装配合使用。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔