This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:TPS51604在下电上电后偶尔变得无响应

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326343/tps51604-tps51604-occasionally-becomes-unresponsive-after-a-power-cycle

器件型号:TPS51604

我们遇到的问题与以下主题中所述的问题类似:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/453327/tps51604-powerup-state

在我们的应用中、TPS51604 PWM 和/SKIP 引脚由 MCU 的 GPIO 引脚控制、该引脚以悬空状态上电。 因此、TPS51604在下电上电后偶尔会变得无响应、并且再次下电上电并不能始终解决问题。 我们正在寻找一种尽可能不需要硬件修复的解决方案(我们知道您建议使用高值电阻器拉低 SW 节点)。  

更具体地说、在对上述问题的响应中、您声明以下内容:

"为了使驱动器 IC TPS51604 在启动之前解锁、需要 提供正确的输入 PWM 序列。"

您能否详细说明一下"正确的 PWM 序列"、它允许我们存在 TIPS51604的卡滞情况。 同样、如果可能、我们将寻找一种方法来解决固件中的此问题。

谢谢!

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    固件修复为 t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    没错、下拉软件可以解决该状态中的问题。 固件修复将在突出显示的状态之一开始。 请检查并告知我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    在本例中,PWM 和/SKIP 都连接到 MCU GPIO 引脚,这意味着*both*从三态开始,这不是表中可能的状态之一。 您是否建议我们从两个引脚上的三态转换为表中的状态之一并将解锁 TPS51604?

    再次感谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    功率级上的上电顺序是什么? 哪一个先出现? 驱动器5V 或功率级电源?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率级 电源首先上电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的电源排序中、这一点是否可能、首先是5V 电源? 或者5V 是功率级电源的降压转换器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、5V 电源是功率级的降压版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为解决方案是从两个引脚上的 TRI-STATE 转换为表中的状态之一、这样将解锁 TPS51604。

    此致