This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070EVM:在 VIN 为5V 时拆卸和更换电池-重新插入电池后充电无法开始。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070EVM, BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324448/bq24070evm-removing-and-replacing-battery-while-vin-is-5v---charging-does-not-start-when-the-battery-is-reinserted

器件型号:BQ24070EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24070

您好!

我将使用 BQ24070EVM 板来验证我们的设计。

目前未修改 EVM、但添加了 2个10 μ F 添加了从 BAT+到 BAT-的电容。 这2个电容与板上的10uF 电容并联、
总接地电容为30uF。

电池是单一的 18650 锂离子电池。

除了墙上适配器、此芯片由设置为5V 的实验室电源供电、并且电流限制设置为1.25A。

JMP1设置为0.5
JMP2被设定为高电平
JMP3设置为 EN

R_DPPM 设置为35.7K (TP1)
R_TMR 设置为50K (TP2)

已安装所有 LED 跳线。

有一个20 Ω 电阻器从 OUT 连接到 GND。

输入电压为5V

在"标准"操作中、充电运行良好。 它以恒定的1A 为耗尽的电池正常充电、直到它逐渐变弱并在100mA 阈值终止充电。

然后我尝试了一些曲折。

已部分充电的电池。 (充电电流仍为200mA)。

[1]移除5V 输入。 将电池留在原位。 一段时间后、再次启动5V 电源。
一切都好。
电池提供负载电流、当5V 再次上电时、充电恢复。 (STAT1 LED 亮起、STAT2 LED 熄灭)。

[2]从关闭5V 电源和取出电池开始。 插入电池、一段时间后、启动5V。
一切都好。
插入电池后、它将为负载电流供电。
然后会打开5V 电压。 开始充电、5V 电源馈送负载电流。

[3]首先连接5V 电池并安装电池...电池拆卸和更换...(此测试是为了模拟现场的电池变化,而装置通过5V 电源供电)。
不按预期工作。

当5V 电压开启且电池已安装时、开始正常充电操作。

然后电池被取出。 5V 电压始终保持连接。

在移除电池后、5V 电源会按预期馈送负载电流。

重新安装电池时、STAT1指示灯熄灭、STAT2指示灯亮起。 不充电。

为了使充电重新启动(STAT1 LED 亮起、STAT2 LED 熄灭)、必须关闭和打开5V 电源。


您认为这种情况发生了什么? 有什么建议?

[4]在没有安装电池的情况下给5V 供电。
未按预期工作。

都会以一种短路模式出现。 从5V 电源轨汲取10mA 的电流。
连接电池后、充电过程不会开始。 仍在使用10mA。

您认为这种情况发生了什么? 有什么建议?

谢谢!此致!
杰瑞·莫尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    请查看我的评论如下。  

    对于方案3、重新安装蓄电池时蓄电池的电压是多少? 此外、您能否检查如果您将 JMP3从 EN 更改为 DIS、然后再改回 EN、充电是否会再次启动?  

    对于未连接电池的情况4、由于数据表第14页中描述的短路保护、器件需要在未连接负载的情况下初始斜升输出。 如果您使用5V 进行加电、则连接负载、BQ24070将能够调节到大约4.4V。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的答复。


    对于场景3中的问题、电池是充满电的电池...
    电池上的电压为4.1V。
    当重新安装电池后、系统出现 STAT1 LED 熄灭而 STAT2 LED 亮起的情况、无法充电时、当我禁用芯片后重新启用时、它会恢复充电。
    它们可以在我们的系统中正常工作。

    对于情景4的问题、它确实如您所描述的一样有效。 在未连接电池且未连接负载的情况下、在连接负载之前和之后芯片确实能提供4.4V 稳压电压。
    它们可以在我们的系统中正常工作。

    与情景4问题相关:

    我还有一个关于从 DPPM 到 GND 的电容延迟了短路保护的开始的问题。
    在第8.3.5节中、规定该电容器的最大值为10nF。
    在9.2.2.1中、被认为该电容器可高达100nF。

    您对将该值提高到10nF 以上有何看法?

    谢谢
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    请查看我的评论如下。  

    对于场景3、电池电压为4.1V 可能会导致 BQ24070将其视为已充满电。 切换充电使能端会强制该器件开始新的充电循环。  

    很高兴听到您能够重复与方案4相同的行为。  

    您对提高价值超过10nF 有何看法?

    我需要仔细检查以确认、但我认为提及高达100nF 的值是不正确的。 建议不要使用高于10nF 的电容器。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的评论! 这对我们非常有帮助。
    我期待收到您的反馈、了解 DPPM 上的10nF 与100nF 电容器、然后再从末端结束问题。

    此致
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。  

    感谢您的耐心。 请查看我的评论如下。  

    我已确认建议添加到 DPPM 引脚的最大电容为10nF。 产生此建议的原因是第8.3.5节中给出的理由:如果输出端实际短接至 GND、电容过大会导致延迟更长并增加高电流的风险。  

    我们将努力更新第9.2.2.1节、以便在下一个数据表修订版中将1nF 更改为10nF。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    非常感谢您的支持! 好极了。

    该部件非常适合我们的应用程序、您的支持也能提供真正的帮助。


    此致
    杰瑞·莫尔纳