This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326217/bq25730-questions-of-bq25730

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ25756

尊敬的团队:

我们有一款 新建 RFQ 项目  电源树图如下所示。

有两种电源:

  • 主要:需要同时遵守两个 PSU 24V/6.25 A 12V/12.5A
  • 二级:可充电锂离子电池(4节,4S1P) 8V/5.5Ah 容量

 

不确定 BQ25730是否是此应用的最佳候选器件?

您能帮助评论一下最佳解决方案吗?

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、

    我会建议 BQ25756:独立或 I²C 控制、具有 MPPT 的70V 双向降压/升压充电控制器

    它具有比 BQ25730更高的输入电压裕量。  

    此致、