This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:将锁存器复位至逻辑低电平状态

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321915/tps3823-reset-latches-to-logic-low-state

器件型号:TPS3823

您好!

我在设计中使用的是 TPS3823A-33。 一段时间后、复位锁存到低电平、下电上电后、它再次恢复到高电平。 这种行为的原因是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    当器件进入 LATCH 状态时、当前的 VDD 电压是多少?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     VDD 上的电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能回答相同的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    您是否能够提供所使用的原理图? 对于此器件、只有两种状态可以锁存复位1。) VDD < Vit-和2.) MR < VIL (max)。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    PFA 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我使用此电路测试我的产品5天、同样的问题再次出现(一段时间后重置锁定为低电平)。  

    以下是 该同一幅图的波形。

    在这里、

    通道1指示来自控制器的 WDI 脉冲

    通道2指示 VDD

    通道3表示复位

    通道4指示 MR  

    为什么在一个版本中也会复位锁存。 请尽快分享信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:  

    为什么 MR 仅显示2V? 我看到您的 VDD 和 MR 连接到了同一个电源轨。 您是否在测试点或器件 VDD 上探测 VDD?

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    是的、MR 和 VDD 连接在同一电源轨上。 我 探测了器件不在测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    我将不得不咨询我们的设计团队、我将于2012年2月2日星期一向您提供更新

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    很抱歉耽误你的时间。 您能否检查复位引脚上是否有灌电流?

    杰西