This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:电池平衡

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326328/bq76942evm-cell-balancing

器件型号:BQ76942EVM

我们正在尝试为6S 7000mA 锂聚合物电池充电。 我们无法使 EVM 进入平衡模式。 我已经附上了我们的配置文件以及我们如何将该板连接到电池的图片。 我们已通读 BQ76942EVM 网页上的所有用户指南、希望您能够提供任何其他帮助。

e2e.ti.com/.../7875.TEST_5F00_CELL_5F00_BALANCE_5F00_RBT.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    将 Settings:Cell Balancing Config:Balancing Configuration 设置为0x00。 这将防止发生电池平衡。 需要针对您希望允许平衡的条件配置该寄存器。

    此致、

    马克斯·韦博肯