This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:VAC 引脚规格

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325841/bq25798-vac-pin-specifications

器件型号:BQ25798

您好、TI 团队、  

查看 BQ25798  SLUSDV2B–2020年5月–2023年1月修订我有几个关于 VAC 引脚的问题、我希望您可以回答。

  1. VAC 引脚似乎是用于确定施加的电压是否在目标范围内的感应输入。 我预计此引脚为高阻抗输入、但在 第8.5节"电气特性"(续)第11页中注意到了 VAC_PD = 60欧姆的规格。 数据表中未提及 VAC_PD。 您能否提供有关此规格的更多详细信息?
  2. VAC 引脚的输入电流是多少?

此致、

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    VACx 引脚是"中"阻抗、因为它们都检测输入电压并是驱动 ACDRx 引脚的电荷泵的输入。  除非 VAC 下拉 I2C 位=1可开启60欧姆下拉电阻、否则输入为100nA-1uA 范围。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    REG16温度控制寄存器的位2为 VAC1_PD_EN、默认为禁用。正确吗?

    REG16 温度控制寄存器位1为 VAC2_PD_EN、默认为禁用。这是正确的吗?

    60欧姆 VAC 下拉电阻的用途是什么?

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的。  用例是在正向/充电或反向/OTG 模式下移除输入电源后、更快地下拉输入电压电容。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    BQ25798是自动控制 VAC1_EN_PD 或 VAC2_EN_PD、还是仅由主机处理器控制?

    吉姆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    VACx 下拉只能通过主机处理器 I2C 写入来打开。

    此致、

    杰夫