This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:如果 GPIO/EN 设置为发生故障时重试功能、那么是否会停止并在特定时间段内重试?

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326842/ucd90320-can-gpio-en-set-to-retry-function-when-fault-occurs-will-stop-and-then-retry-with-certain-period

器件型号:UCD90320

专家、您好!

我是否知道 EN 或 GPIO 是否可以设置为重试功能? 我们希望 EN 在发生故障时设置为低电平、然后在故障在特定时间段内清除后自动重试?  我检查了视频中的引脚选择电源轨状态、这是否意味着我只能使用 GPI 来实现它? 或其他功能、请为我提供培训视频。 非常感谢!

此致、

安连