This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133充电异常

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325900/bq24133-bq24133-charging-abnormal

器件型号:BQ24133

您好  

该客户设计采用 BQ24133为 3节串联电池充电、充电电流为1.2A。

向 PVCC 输出添加一个开关、以断开或连接后续电路。 如果他们没有打开开关、充电是正常的、但一旦他们打开开关、就不会充电、LED 也会闪烁。

如果它们打开开关、然后连接适配器、则可以正常充电。 当电源开关打开时、适配器电压将被拉低一段时间、但它将立即恢复、大约为100us。

将适配器电压从15V 提高到16.5V 后、仍会出现此问题。

附上了原理图  

适配器电压下拉约100us、当开关接通时、下游电路中的电容器充电、瞬时电流较大、因此将出现100us 压降。

 在开关打开时、为什么无法充电且 LED 闪烁?

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    原理图中缺少一些电容器:

    此外、如何连接 AVCC?  故障是以下之一:

    如果添加上述电容器后仍然出现问题、您能否获得15Vin、PVCC 和 BAT 的示波器快照?

    此致、

    杰夫