This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻找降压转换器作为可变恒流源、以使大约3-6个 LED 运行。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324297/looking-for-a-buck-converter-as-a-variable-constant-current-source-for-the-operation-of-approx-3-6-leds

主题中讨论的其他器件:TPS92515-Q1

我正在寻找一种降压转换器作为可变恒流源、用于工作大约3-6个 LED

要求:

  • 通过微控制器(或许可以通过引脚上的数字电位器进行电流控制?)控制的电流(0.35A ~ 1A)
  • 采用256kHz PWM 模式、可通过微控制器进行控制、能够每秒更改占空比128000次
    • 或者也可以在输出端放置 MOSFET、以通过微控制器进行 PWM 控制
  • 尽可能最低的功率耗散
  • 可通过18V 或24V 直流电运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请提供有关此申请的更多信息。   

    • 在您计划使用的最小和最大 LED 电流设定值下、LED 的 Vf 是多少、LED 数据表会很好
    • 我不明白这个256 kHz 的 PWM 频率 KHz 限制产生的噪声。 您确定不是意味着256 Hz ?  您可能在谈论恒流转换器的开关频率(降压、升压、降压/升压等)。  请澄清。
    • 您的意思是更改128kHz 的占空比?  占空比通常是 PWM 周期的百分比?   
    • 是否计划进行 PWM 调光或并联 FET 调光?   
    • 假设 LED 的最大数量为6、现在我们假设1A 时的 LED Vf 为3V、 那么最大输出电压将为18V、如果您要使用降压转换器生成恒定电流(CC)源、那么您将需要在24V 的输入电压下运行、而在18V 的输入电压下无法工作。

     我觉得你以前没有这样做过。  256kHz 的 PWM 频率几乎无人机、尤其是在汽车行业、通常为200-1000Hz)。    此处提供了一些培训视频、以便您了解驱动 LED 的术语和基础知识。

    https://www.ti.com/video/series/led-driver-basics.html 

    如果您能得到一些有关您的要求的说明、那么我可以为您提供有关应该用于您的应用的指导。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FHOUDE:

    非常感谢您的详细回答。

    我们计划使用这些 LED: https://download.luminus.com/datasheets/Luminus_SST-20-WxH_Datasheet.pdf  

    我们希望制造出一个能够输出128步长不同占空比的波表的灯、输出整个波的频率应在1-1000Hz 之间进行配置、 因此,对于上限128*1000x 占空比调整每秒根据波表

    最初我们计划用256步长构建波表、因此这就是256kHz 的来源、但如果存在差异、我们可以降低到128kHz 

    此外、我们还希望能够通过 MCU 在 0.3-1.0A 的范围内调节电流  

    观看 (https://www.ti.com/video/5780115707001)后、我会假设并联 FET 调光不合适根据我的理解、如果我 在50%占空比下以1A 的电流串联方式运行3个 Vf (LED=3V)、那么每个周期的一半9W 功率会 通过 FET "短路"、是这样吗我们曾考虑尽可能使用串联 FET 调光或主 FET 调光

    至于3-6个 LED 的近似值、基本而言、我们希望能够驱动多个串联的3个 LED、但稍后对于最多6个串联 LED 的其他项目、最好使用相同/类似的解决方案

    是的、您是对的、我们以前没有这么做过。 它将用于一所大学的生物学实验,我们认为我们可以尝试建立它

    非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、对于此类将 TPS92515-Q1调光、这是您的最佳选择、因为它使用滞环控制并支持极快的瞬态响应。  调节精度不会那么好、但考虑到对快速响应的需求、我认为这是您的最佳选择。  并联 FET 调光仍然是一个选项、但我可能会先尝试串联 FET 调光。   

    我不知道你是指一个波浪形。  您能分享更多关于这方面的信息吗?  每秒可调整128,000个占空比?  我不清楚这意味着什么以及 你是如何得到这一点的。  一般来说、选择一个特定的 PWM 频率、然后改变占空比以更改%导通时间。  例如、分辨率为0.1%、调光比为1000:1。  

    我建议在进行原理图和布局设计之前、先获取 EVM 并测试您的设计。  准备好后、我可以查看原理图和布局。   

    -fhoude