This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:在拉电流模式下不提供 USB 支持

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326241/tps65987d-no-usb-support-in-source-mode

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPD6S300

您好!

 

我将 TPS65987D 用于集线站电路、其中:

-可通过 USB-C 为平板电脑或笔记本电脑提供电源(20V65W;电源模式)。

-当对接不是自供电时,可以从笔记本电脑在被动模式下供电( 5V/1A 接收模式)。

-在两种模式下,对接应提供 USB 端口(仅 USB20)用于外部设备(笔记本电脑是主机),如 USB 大容量存储,键盘,鼠标.

 

迄今为止、我的定制电路和使用 Application Customization Tool 配置的固件正在工作。

平板电脑/笔记本电脑的供电和充电工作正常。

在被动模式(无外部电源)下、平板电脑/笔记本电脑为坞站供电、USB 在此模式下运行良好。

但在供电方模式下(坞站正在为笔记本电脑/平板电脑供电)、USB 无法正常工作。

我对固件中的设置进行了很多尝试、但没有任何效果。 您是否知道哪里出了问题?

附加了项目文件。

USB 端口通过 TPD6S300直接从 USB-C 端口连接到 USB 集线器。 TPS65987D 未连接到 USB 线路。

 

此致 Markus

e2e.ti.com/.../TPS65987DDH_5F00_ULW_5F00_LAP_2D00_03_5F00_REV10.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,团队 今天不在办公室"因为我们的假期-请允许对您的帖子延迟回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:  

    这很可能是连接器和 USB 集线器之间的连接出现问题、原因是 PD 控制器与数据路径无关。 您必须检查连接器和 USB 集线器之间的连接、并确保集线器的行为正确。  

    关于项目文件: 寄存器0x28 -将插座类型更改为标准全功能 USB-C 插座(如果需要)
    除此之外、项目文件看起来不错。  

    此致、
    迪帕克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    感谢您的快速重播。
    在受电方模式下、USB C 连接器和 USB 模式之间的连接正常。 USB 和电源运行正常。
    但当我打开电源(不更换任何插头)以进行对接时、USB 将被切断。

    我可以使用平板电脑和笔记本电脑观察到这一点。

    我有一台嵌入式计算机、在其中使用 TPS65987D 评估板适配 USB-C 功能。 有了这种组合、USB 便可在两种模式下工作。

    为了进行测试、我更换了带 USB 连接器的 USB 集线器并插入了我的 USB 设备–同样的问题。 在受电方模式下、USB 正常工作、而在拉电流模式下不工作。

    似乎主机 USB 端口通过从灌电流模式更改为拉电流模式来更改 USB 模式或功能。

    对"标准全功能 USB-C 插座"的更改不会在这个问题上产生任何变化。

    我已经用了几个小时在配置工具中测试了每个选项。 由于我在拉电流 PDO 1 (发送拉电流能力)中启用了"USB 电缆"USB 在两种模式下均可工作。
    为什么?
    什么是此选项?
    它是什么函数?

    此致、
    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Markus:  

    我将审查您的意见,并在2月22日与您联系

    此致、
    迪帕克