This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] :TPS76801QD的电气特性与手册描述不符 μ A

Guru**** 2390390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325874/tps768-tps76801qd

器件型号:TPS768

你好。
我在使用TPS76801QD时发现以下两个问题:
第一,当使能端的电压小于或等于1.3V时,元件可以正常工作 μ A;超过时则不可。这一数值和数据手册上的描述不符,低于high μ A 电平输入使能 voltage的最大值。μ A 电平输入使能 voltage的最小值而高于low μ A
第二,据数据手册第三页的注释的说明,最小输入电压的大小为2.7V或典型输出值加一,以大者为准。可是使用时发现当使能端电压为低电平时,只要输入值大于设定的输出值,元件就能正常工作,与手册的描述不符。
感谢你的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所描述的这两个问题都是由于对 EN 引脚功能的误解引起的。 对于此器件、EN 是一个低电平有效的数字引脚、因此当 EN 信号为低电平时启用(打开)器件、当 EN 信号为高电平时禁用(关闭)器件。  

    此致、

    尼克