This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564RNQEVM:GPIO 事件 TPS65982

Guru**** 2381010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326048/tusb564rnqevm-gpio-event-tps65982

器件型号:TUSB564RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982TUSB564

大家好、

对于该 EVM、TUSB564的 GPIO0、1、2连接至 CTL0、1、FLIP。 TPS65982中配置了哪些 GPIO 事件。

此致、

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    GPIO0控制 CTL0、用于启用/禁用 USB 数据。  应 针对 USB3事件配置该 GPIO。

    GPIO1控制 CTL1、从而启用/禁用 DisplayPort。  应对 DisplayPort 模式选择事件进行配置。

    GPIO2控制电缆的方向。 应该针对电缆方向事件对其进行配置。

    此致!

    谢恩