This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:BMS034A

Guru**** 2382360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324251/bq25798evm-bms034a

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25798

Jeff、您好!
在对 BMS034A (评估板 BQ25798)执行测试时、我们观察到以下观察结果:
当电源从电源输入端子和上拉连接器(JP30)连接时, Stat LED 闪烁,电池端子的电压磁通。 (注:对于 PROG 电阻27Kohm,连接 JP29,输出电压在~12和~14之间波动)。
->当我们断开上拉连接器(JP30)后,STAT LED 停止闪烁,我们得到 VBAT (16.9V)的稳定电压。
我们留意到当3V3和 VBUS 都开启时、该问题会造成。

谢谢、此致

波尔蒂·瓦尔斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    在未连接电池且充电已启用的情况下、预计会出现 SYS 和 BAT 输出脉冲。  如果充电被禁用、当带有热敏电阻的电池组被移除时、通过/CE 引脚上拉或 CE 位=0或 TS 引脚故障、输出稳定。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff

    当我们连接电池时,状态 LED 指示灯保持常亮。

    这种情况下可能会出现什么情况。 根据数据表、STAT LED 的高电平状态表示计时被禁用或充电完成、但在我们的情况下、上述情况不存在。

    此致

    波尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    在 VBUS 上具有有效电源电压且电池电压< VREG 时、最终电池稳压电压、充电器正在充电、开漏 STAT 线路为低电平、因为充电器正在为电池充电。

    如果 STAT 为高电平、则您正确地认为充电已终止(例如、在充电器的 BATP 引脚上检测到的电压=最终电池稳压电压)或/CE 引脚=高电平或 CE 寄存器位= 0。

    您是否能够提供充电器的寄存器转储? 状态和/或故障位报告发生了什么。  注意、故障位在被读取后会被清除。 如果您可以在寄存器读取和转储之前启用充电器的 ADC、这将为我提供您的设置电压和电流。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想知道您需要的确切寄存器是什么?

    此外,在我们具有 BQ25798的定制板中,遵循了与评估板相同的设计。 我们面临以下问题:

    1)当我们通过输入提供功率(5V 保持电流限制 1A)时、IC 开始提供电压、但通量电压介于12和13之间。 VSYS 也会波动。 一段时间后它卡住、拉电流侧的电流消耗设置为100mA、然后输出电压根据需要设置为16.9。 但当我们开始在3V3处提供电压时、波动会再次开始、而 STAT LED 开始闪烁。 (PROG 电阻27k Ω)

    2) 2)读取 FAULT_FLAG0 0x26 、我们发现 以下结果:

    数据 0x20
    IBAT_REG_FLAG 0 正常
    VBUS_OVP_FLAG 0 正常
    VBAT_OVP_FLAG 1 进入 VBAT OVP
    IBUS_OCP_FLAG 0 正常
    IBAT_OCP_FLAG 0 正常
    CONV_OCP_FLAG 0 正常
    VAC2_OVP_FLAG 0 正常
    VAC1_OVP_FLAG 0 正常

    2) 2)我们无法配置可能是问题的原因。

    请帮我解决。

    此致

    波尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    如果输入电源是1A 电流限制、则必须将充电器的输入电流限制寄存器设置为1A 或更低。  由于 ILIM_HIZ 引脚电阻分压器、EVM 默认将输入电流限制寄存器钳位为1.5A 或更低。

    电池或电池仿真器是否连接到 BAT 引脚? 在由于/CE 引脚=GND 和 CE 寄存器位=1且没有 TS 引脚故障而未连接电池或电池仿真器并启用充电的情况下、SYS 和 BAT 输出会随着 BAT 引脚电容充电直至终止、放电、再充电和重复而波动。

    此致、
    杰夫