主题中讨论的其他器件:BQ25798
Jeff、您好!
在对 BMS034A (评估板 BQ25798)执行测试时、我们观察到以下观察结果:
当电源从电源输入端子和上拉连接器(JP30)连接时, Stat LED 闪烁,电池端子的电压磁通。 (注:对于 PROG 电阻27Kohm,连接 JP29,输出电压在~12和~14之间波动)。
->当我们断开上拉连接器(JP30)后,STAT LED 停止闪烁,我们得到 VBAT (16.9V)的稳定电压。
我们留意到当3V3和 VBUS 都开启时、该问题会造成。
谢谢、此致
波尔蒂·瓦尔斯尼