This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:建立通信时出现问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326111/bq76952-problem-with-establishing-comunication

器件型号:BQ76952

您好、TI 团队、

我在 BMS 项目中使用 BQ76952。 我已经 组装了定制 BMS PCB。 我在尝试在 MCU 和 AFE 之间建立通信、这是第一次。 在上电时、我已为电池组引脚和 Vbat 引脚提供了48V 电压、并从 REG18引脚获得1.8V 电压

观察 I2C 线路上的波形、CLK 正确来自 MCU 侧@ 400kHz、执行0x10的第一个子命令时、NACK 来自 SDA 线路。 之后、既没有数据出现、也没有通信设置。 这应该是 ACK、但我无法建立此连接。

接下来、我附加波形和 PCB 布局以供您参考。

让我知道出了什么问题。

   

谢谢。

维诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    看起来时钟被传输之间的某个东西保持为低电平。 BQ76952可能具有时钟延展功能。

    请注意、在与 BQ769x2器件通信时、需要具有支持时钟延展的 MCU。 您能否检查一下您使用的 MCU 是否支持此功能?

    此致、

    马克斯·韦博肯