请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好、TI 团队、
我在 BMS 项目中使用 BQ76952。 我已经 组装了定制 BMS PCB。 我在尝试在 MCU 和 AFE 之间建立通信、这是第一次。 在上电时、我已为电池组引脚和 Vbat 引脚提供了48V 电压、并从 REG18引脚获得1.8V 电压
观察 I2C 线路上的波形、CLK 正确来自 MCU 侧@ 400kHz、执行0x10的第一个子命令时、NACK 来自 SDA 线路。 之后、既没有数据出现、也没有通信设置。 这应该是 ACK、但我无法建立此连接。
接下来、我附加波形和 PCB 布局以供您参考。
让我知道出了什么问题。


谢谢。
维诺德