This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 充电 Ic

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170, BQ25155, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325745/charging-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25155BQ25185、BQ25170

您好、我的朋友:

我有一个小电池类型的锂电池,你可能会看到下面的图像它的属性。  

我正在搜索它的充电 IC。 我有很多的搜索,但我还没有到达。  如果你知道,请与我分享。  

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在数量有限的器件上实现低充电电流是很困难的。

    以下是一些可供了解的器件:

    1.) BQ25155 -将支持低至1.25mA 的快速充电电流。  这是 BGA、需要 MCU 控制。

    2.) BQ25185 -将支持低至5mA 的快速充电电流。  器件是独立的 QFN

    3.) BQ25170 ----将支持低至10mA 的快速充电电流。  器件是独立的 QFN