This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:适用于 AFE 的电量监测计?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1A, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326056/bq76942-suitable-fuel-gauge-for-the-afe

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350-R1ABQ34Z100-R2

您好!

更多详细信息、但  问题范围缩小了。

  • BQ769 2个 系列甚至需要电量监测计和/或
  • 在您的产品组合中、适合使用 BQStudio 的这款 AFE 的电量监测计是什么?

我已经 用 CEDV 算法查看了 BQ78350-R1A (我们有6S1P、32Ah+高脉冲负载、经常是完全放电的应用)、但产品信息显示它仅适用于 BQ769 X0 串联 AFE。 这是不是因为它不适用于 BQ769x2系列?

#编辑

阅读 有关阻抗跟踪优势的此应用手册后、发现此 帖子1 和帖子 2 我 有点混乱。
艰难的呼叫。 我认为、由于高电流脉冲的频率不是那么频繁(更像是极端情况下的峰值电流条件)、我推测 IT 算法应该能够体面地跟踪 SOC 精度、因为电池确实经常完全放电、 从而可以在不同充电级别期间跟踪阻抗。

因此、  具有阻抗跟踪功能的 BQ34Z100-R2甚至可以成为一个选项(?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahto:

    我们通常建议将 BQ34Z100-R2与 BQ769x2系列配对。 BQ769x2系列器件提供可自行在 MCU 上实施电量监测算法的所有工具、但您可能会发现使用 BQ34Z100-R2可能更好、因为 IT 算法可提供出色的精度。  

    如果您对监测计或监测算法的详细信息有疑问、我建议您与监测计团队打开一个新的 E2E 主题、该团队能够更好地帮助回答这些问题。

    此致、

    马克斯·韦博肯