This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:转换器在连接电池后关闭。 PT2

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326749/bq24610-converter-shuts-down-after-battery-is-connected-pt2

器件型号:BQ24610

大家好、这是我上一主题的重新讨论。 我终于得到了新的扼流圈、Panasonic ETQP5M3R3YFC 3.3 uH 20 A。

相同的问题仍然存在、如上一主题中所述。

也许我应该尝试不同的主 IC、它不太"聪明"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、您好!

    感谢您与我们联系。

    我无法根据您的原理图进行确定、但您是否将 ACP 和 ACN 连接到了 VCC、还是只是将它们连接到了对方? 如果不需要 DPM 功能、则 应将 ACN 和 ACP 连接到 VCC。

    此致、

    Christian。