This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:关于 TPS65219相关 RV (残余电压)避免的查询

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322071/tps65219-inquiry-regarding-rv-residual-voltage-avoidance-related-to-tps65219

器件型号:TPS65219

您好、TI 专家

客户询问如何避免与使用 TPS65219相关的 RV (残余电压)。

1.与 RV (残余电压)误差避免相关

- 在电路配置中, TPS65219被设计为仅在完全断电状态下必要时才打开电源。 它利用 EN 引脚为输出轨供电。

- RV (残余电压)发生在3.3V 电压轨上。

- 当输出端子未打开且 UART 设备插入通过接收电源操作的设备时,会发生此 RV。

- 在这种情况下,当电源打开时,TPS65219检测到3.3V 电源轨上的这个 RV (残余电压),并中断加电序列,关闭输出电压。

是否有办法打开(关闭,忽略,或避免)这个 RV (残余电压)检测?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 TPS65219 PMIC 会执行两项残余电压检查;一项在上电序列开始之前、另一项在上电序列期间(在每个上电插槽上、就在每个电源轨导通之前)。  

    通过对地址0x1E (位#7)上的"BYPASS_RAILS_DISCHA RGED_CHECK"寄存器字段进行重新编程、可以绕过第一次残余电压检查。 无法禁用第二次残余电压检查。  

    对于原理图、我建议检查数据表中所需的输入/输出电容。 仅供参考、每个 Buck 上所需的本地电容取决于下表所示的默认开关模式。  

    对于输入电容:每个降压转换器使用一个典型值为4.7uF 的电容器。 LDO1和 LDO2使用2.2uF 的电容(均为)。 LDO3和 LDO4共用同一个电源引脚并使用典型值为4.7uF 的电容器。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布伦达

    这次对 PMIC 的 I2C 通信提出了查询。

    下面是充电器 IC 的数据表中显示的 I2C 操作顺序、充电器 IC 根据以下顺序正常运行。

    然而、虽然 PMIC 在单个序列中运行良好、但在多序列中似乎无法正常运行。

    TPS65219是否支持多写/读操作?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65219 PMIC 不支持 自动递增 I2C 功能、该功能允许在一次传输中写入多个连续的寄存器。

    谢谢。

    布伦达