This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电子保险丝产品选择问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2597, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326591/e-fuse-product-selection-question

主题中讨论的其他器件:TPS2597、 TPS25981、TPS2595

大家好、

我们是否对以下请求有建议?

1.在12V 电源上使用时、IC 输入电压的上限需要支持18V (略高于18V、如果高于18V、封装会很大)、没有下限(低于10V)要求;
2.封装应该尽可能小,最好是集成功率 FET ,外围电路越少越好;
3、电流限值可调,电流限值需大于2A ;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    请推荐使用 TPS2597、TPS25981、TPS2595。

    此致

    G·库纳尔