This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22964C:最大输入和输出电压

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS22964C, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325842/tps22964c-max-input-and-output-voltage

器件型号:TPS22964C
主题中讨论的其他器件:TPS2121

大家好、  

 我们要求对 USB 和无线充电以及 OTG 支持。 我们计划使用 TPS2121多路复用器在 USB 输入和无线输入之间进行选择、因为我们的 PMIC 只有一个输入;以及 OTG 路径中的 TPS22964C 负载开关。 在查看 TPS22964C 的数据表时、我们知道可能的绝对最大 Vin 和 Vout 为6V。 但是、当禁用 IC (ON 引脚低电平)时、输入和输出引脚中的电压将高达12V。 当 IC 处于工作模式时、输入和输出的最大电压将为5V。 我们可以在该应用中使用 TPS22964C 吗? 如果在 IC 处于禁用模式时对其输入和输出引脚施加更高电压、那么它是否可能有损坏的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajith:

     无论是 启用还是禁用、该器件都无法承受12V 的电压、因此该器件不适用于该应用。 我建议查看 额定电压为18V (最大绝对值20V)的 TPS22810。 这样可行吗?

    谢谢。

    帕特里克