This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326224/lmg1205

器件型号:LMG1205

德州仪器团队、您好、

我 想问一个有关 LMG1205YFXR 器件 的问题。 我们希望使用 SN/PB 焊膏来焊接它、但由于它的 铅涂层/焊球材料是 SnAgCu、因此您建议使用该材料以获得更好的结果?

此外、是否有可能 订购在 焊球上带有引线合金的器件 LMG1205YFXR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioannis、

    我们的专家目前不在办公室、因为我们将星期一(2/19)作为美国假日进行观察。 我们将在下一个工作日结束时与您联系。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ioannis:

    感谢您提出有关 LMG1205的问题。

    建议将焊锡膏合金和组装工艺与组件凸点允许的情况相匹配。

    在此处所示的 DSBGA 封装文档的第7节"焊锡膏、回流焊和清洁"中进行了概述: AN-1112 DSBGA 晶圆级芯片级封装

    因此、最好改用 SnAgCu 焊锡膏。

    此外、此器件仅提供带有 SnAgCu 引线的 DSBGA 封装、用作 LMG1205YFXR。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔