This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:无唤醒延迟的 LED 闪存快速触发

Guru**** 2604185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326607/tps922054-fast-trigger-for-led-flash-without-wakeup-delay

器件型号:TPS922054

我需要快速反应工业视觉应用中的 LED 闪光灯、并需要一些帮助。

TPS922054似乎很出色、但我看到了一个问题。

如果此驱动器的时间超过57ms 无法启用(PWM 输入禁用器件的最短关断时间) 、则需要大约300us 的更长唤醒例程。

启用驱动器后我需要直接输出电流(最大2us 延迟)。

有什么方法可以避免这种唤醒时间吗? 或者是否有必要每50ms 发送一个短脉冲来保持驱动器处于唤醒状态?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    可以。 您可以 每50ms (周期< 57ms)向 EN/PWM 引脚发送一个虚拟短路脉冲、以使驱动器保持唤醒状态。

    此致、

    周老师