This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:在电池和输入状态之间切换

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322522/bq24610-switch-between-battery-and-input-state

器件型号:BQ24610

大家好、

客户遇到以下问题、需要您的帮助。

在我的设计中、输入电压为18V、4串锂电池为16.8V。 电池充满电后、它将断开并再次连接到输入端子。 此时,STAT1、STAT2和 PG 的检测状态出现问题。 STAT1和 STAT2的指示灯交替闪烁、# PG 指示灯也会一直闪烁。 我测量了#ACDRV、#BATDRV、ACN、VCC、发现交流开关和电池开关一直在切换。
但当我将输入电压升高到18.5V 左右或将电池电压设置为16.1V 左右时、不会发生这种情况。
输入电压是否需要高于电池电压? 您需要高多少?
此致、
安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您与我们联系!

    您能否提供示意图?

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr:

    此致、Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Annie:

    TI 建议输入电压至少要比电池电压高1.5V 至2V。

    请参阅部分 11电源相关建议 在数据表中:  

    根据您提供的信息、我建议 将 输入电压增加到18.5V。

    此致、

    Christian。