This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922053:具有"dim2dark"以灵活调光模式为特征?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055, TPS922052, TPS922054, TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321733/tps922053-led-applictation-with-dim2dark-feature-by-flexible-dimming-mode

器件型号:TPS922053
主题中讨论的其他器件:TPS922052、TPS922055 TPS922054

大家好、

我需要开发一个具有以下硬件规格的应用程序:

- Vin = 24
- Vout = 18V(6个 LED 的链)
- ILED = 300 mA

具体要求如下:

-调光功能与" dim2dark "选项(低至0.1%)
-如果混合调光,从 PWM 切换到模拟模式时应该没有可看见的阶跃或跳跃

我刚刚了解了有趣的"灵活调光"模式、对于 PWM 输入控制方式、是否有任何现有应用或示例?
我想将这些信息转发给我的软件工程师。  

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    [报价 userid=588199" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321733/tps922053-led-applictation-with-dim2dark-feature-by-flexible-dimming-mode "]-调光功能,带有"dim2dark"选项(低至0.1%)
    -如果混合调光,从 PWM 切换到模拟模式时应该没有可看见的步长或跳跃[/报价]

    抱歉、混合调光的最小调光比为1/(2^8)= 1/256 = 0.4%。 请参阅数据表中的第8.3.5.3节"混合调光"。

    但是、使用灵活的调光或 PWM 调光、可以实现此0.1%的调光比。 我是否能够理解您的目标 PWM 调光频率是多少?

    [quote userid="588199" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321733/tps922053-led-applictation-with-dim2dark-feature-by-flexible-dimming-mode 我刚刚查看了有趣的"灵活调光"模式、请问现在有没有关于如何控制 PWM 输入的应用程序或示例?
    我想将这些信息转发给我的软件工程师。  [/报价]

    我是否能够理解您在寻找什么应用和示例? 您是否在  数据表中的第9.2节"典型应用"中的设计示例?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    谢谢你这么快的回复。 这意味着"混合调光"只能处理256步/8位?
    那么、如果我们使用此模式、我们是否可以在0.4-5 %之间频谱平滑的调光操作?
    我们需要避免在此调光范围内 LED 处出现可看见的阶跃。 根据数据表 ICswitch、从模拟到 PWM 模式@ 12.5%。 从模拟切换到 PWM 时是否存在任何裂纹或闪烁效应?


    对于目标 PWM 频率、我们需要大约2kHz 或更佳的4kHz。

    提前感谢你...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    不用客气。 请参考我的以下评论:

    所以它意味着"混合调光"只能处理256步/8位?

    可以。

    因此,如果我们使用此模式,我们是否能够在0.4-5 %之间执行平滑的调光操作?

    可以。 这一点您可以预料到。

    我们需要避免在此调光范围内出现 LED 可看见的步骤。 根据数据表 ICswitch、从模拟到 PWM 模式@ 12.5%。 从模拟切换到 PWM 时是否存在任何裂纹或闪烁效应?

    否。

    要获得目标 PWM 频率,我们需要约2kHz 或更高的4kHz。

    我认为对于 PWM 调光模式、如果 适当设计外部元件、就可以实现2kHz 甚至4kHz PWM 调光的0.1%最小调光比。 对于灵活的调光模式、即使是4kHz EN/PWM 引脚输入、也应该很容易实现这一点。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的支持。 我们现在做了一些测试"混合调光模式",我有问题...
    您能告诉我、在256个步长中、有多少步长偏离了模拟调光范围12.5到100%和 PWM 调光范围0.4到12.5%吗?  由于我们要使用具有24VDC 输入的 IC 作为"降压"版本、因此可以驱动多少个白色 LED、6个。 有可能吗? 我们的 LED 电流最大为1A。

    我们想知道是否有任何计算器(作为应用或在线版本)可以帮助标注电感器、电容器等器件的尺寸?

    n´t 另一个项目、我们不 需要汽车认证。 并获得300mA 的 LED 电流。  低至0.4%的模拟调光特性非常重要。 为此、您可以推荐其他一些 LED IC?   

    提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    您能告诉我有多少256个步长被分成模拟调光范围12.5%到100%和 PWM 调光范围0.4-12.5%吗?  [/报价]

    我需要与我们的设计团队核实这一点。 然而,我们的团队目前正在庆祝中国新年,现已辞职。 我将 在2月18日我们的团队重返办公室后就此问题给您回复。 感谢您的理解。

    由于我们要使用具有24VDC 输入的 IC 作为"降压"版本,因此可以驱动多少个白光 LED,6件。 有可能吗? 我们的 LED 电流最大为1A。[/报价]

    该电压将基于 LED 的正向电压。 此 E2E 主题 应该可以让您了解最大 LED 灯串电压、从而知道 TPS92205x 可驱动的最大 LED 数量(尽管该 主题适用于 TPS922055、但我的答案适用于所有 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052)。

    我们想知道是否有任何计算器(作为应用或在线版本)可帮助确定电感器、电容器和其他器件的尺寸?
    [/quote]

    稍后我们将在 TI.com 上发布该计算工具。 但是,如果你现在需要它,你可以给我发送一封电子邮件,我可以与你分享我的原型版本。 顺便说一下、  数据表中的第9.2节典型应用可以让您对如何为 TPS92205x 设计外部元件有所了解。

    对于另一个项目,我们不n´t 需要汽车认证。 并获得300mA 的 LED 电流。  低至0.4%的模拟调光特性非常重要。 为此、您可以推荐其他一些 LED IC?   [/报价]

    我是否能够理解您的输入电压和 LED (串式)电压是多少? 您是否仅需使用模拟调光作为调光方法?

    此致、

    周老师

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、七个人

    感谢您帮助确定零件值的尺寸... 我应该给您发送一封电子邮件,所以请让我知道您的电子邮件地址进一步的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我刚刚在这个 E2E 论坛上向您发送了一个友谊申请。 然后,我将通过私人消息提供我的电子邮件地址后,你接受友谊的 请求。

    此致、

    周老师